欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线电机模组VS传统丝杠:高效低耗的革新优势

  • 2023.08.19 16:23:24
  • 米思米
  • 1666

在自动化技术的不断演进中,直线运动机构作为核心部件,其性能与效率直接影响到整个自动化系统的表现。长久以来,传统丝杠模组因其成熟的技术和广泛的应用基础,在自动化企业中占据了举足轻重的地位。然而,随着工业4.0时代的到来,对高速、高精度、高可靠性的需求日益增长,传统丝杠模组逐渐显露出其局限性。在此背景下,米思米最新推出的直线电机模组,以其独特的优势,为米思米自动化领域带来了一场革新。


直线电机模组VS传统丝杠:高效低耗的革新优势


首先,从设计时间与采购成本的角度来看,直线电机模组展现出了显著的优越性。传统丝杠模组在设计过程中,需要精心选配伺服电机、联轴器、轴承等多个机械零部件,并通过复杂的组装工艺才能实现动能转化。这一过程不仅耗时耗力,还增加了额外的采购成本。而米思米的直线电机模组则完全不同,它集成了电机、驱动器和控制系统于一体,用户只需简单接线、插电并输入程序,即可轻松实现运动控制。这种一体化的设计不仅大大缩短了设计周期,还降低了采购成本,为用户节省了大量的人力和物力资源。

 

其次,在性能表现上,直线电机模组同样优于传统丝杠模组。直线电机模组通过磁轨磁力实现传动,动子与定子之间存在一定的空隙,避免了机械摩擦产生的热量和磨损。同时,其内嵌式导轨设计也省去了额外安装导轨的步骤,进一步提高了系统的稳定性和可靠性。此外,米思米直线电机模组采用日本进口材质制造,确保了产品的高质量和长寿命。在控制方面,直线电机模组采用闭环控制策略,配合高分辨率编码器实时监控并调整行程距离,有效消除了累计误差,减少了停机校准的次数,从而提高了生产效率和产品质量。

 

更为值得一提的是,米思米直线电机模组在灵活性方面也表现出色。一个模组上最多可以配置四个滑台,且每个滑台都可以实现独立控制。这种设计使得直线电机模组能够轻松应对各种复杂的运动需求,为自动化系统的设计和应用提供了更多的可能性。

 

综上所述,米思米直线电机模组以其高效低耗、性能卓越、灵活多变的优势,成功挑战了传统丝杠模组的地位。在未来的自动化领域中,我们有理由相信直线电机模组将发挥更加重要的作用,推动整个行业向更高、更快、更强的方向发展。

 

※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities